结果:找到"esp8266 接线问题",相关内容1000条
- 求问实现换向接线问题,该怎么接线或者有其他方式
- 图片
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 求问实现换向接线问题 发帖人:qwxzt 发帖时间:2023-08-06 20:09:00
- 付费报酬解决一个esp8266接线问题
- 之前在开发版上运行都正常,把代码写入进去后从版上解焊下来后,自己用线接上跟开发板一样的接口为什么不行为什么不行,是不是开发板上面的什么地方自己没接上哪个大神帮忙看下还有什么相关地交流群有吗拉我一下愿意小付一笔费用学习或者给大哥点个外卖帮我指点指点这是在开发板上的效果(可以正常显示)这个拆下来用面包板自己焊线后就不行了什么原因呢这个是接线的电路图(看下是不是线路走线问题)
- 所属专栏: 项目外包 标签: esp8266 接线问题 发帖人:阿拉丁11 发帖时间:2023-07-23 16:45:00
- 为什么画PCB时候SMA封装显示GND没有连接
- 明明走了线,为什么还是显示我存在未完成连接呢????。当我给顶层和底层铺上地铜时候,这个报错就消失了。然而我用华秋DMF检查时候发现,它显示我GND是开路的?为什么呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 线网络问题 发帖人:邓金银9527 发帖时间:2023-01-08 17:09:00
- PCB布局时,飞线连接杂乱的问题
- 总共有2个问题:问题2:由下图可见,电阻第1脚是GND,4pin插座第1脚也是GND,但是它们之间没有飞线连接(电阻是从其它位置移动过来的,只有当我松开鼠标时,才会显示飞线),这样就有延时,这种现象会影响布局的工作,总担心这2个引脚没有连在一起。建议2:元件移动时,飞线要及时更新。问题2:还是下图,GND焊盘上显示了2条飞线(有些情况可能会显示多条),看起来好乱。建议2:同一焊盘,同一网络只显示1条飞线就可以了啊,比如GND,只要保证整个板子的GND是串在一起就可以啊,没必要把飞线整得到处都是。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB布局时, 飞线连接杂乱的问题 发帖人:莫忘0324 发帖时间:2022-06-06 15:15:00
- 立创EDA安装完毕后打开无任何反应,
- 屏幕录像2022-04-1809:08:56.mp4.zip安装完毕后打开无任何反应,附带有安装全过程录像,系统内核版本:Linux5.16.0-kali1-amd64x86_64
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:名称违规 发帖时间:2022-04-18 09:22:00
- 飞线不见了,设计管理器的网络飞线始终为0
- 布线一半,所有飞线不见了。在`设计管理器`中,可以看到`网络引脚`,但`网络飞线`始终为0。将网络的对勾勾掉再重新勾选也没有恢复显示。并且布线时也没有了同网络高亮显示,不知道是哪里设置错了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 飞线 技术问题 发帖人:码客Mark 发帖时间:2021-09-28 17:28:00
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?打开后全是乱码。两个软件在什么条件下可以兼容?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:山姆大伯泉州599 发帖时间:2021-09-23 14:41:00
- 立创eda布线
- 各位大佬,我想问一下,咱们利用eda布线的时候规格是怎么选择呢,是看他们两端的电压?还是看什么,有人可以解释一下吗?谢谢了!!!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 布线问题 发帖人:liiuyongqi 发帖时间:2020-09-06 22:32:00
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败出现如下错误段错误(核心已转储)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:科学顽童 发帖时间:2020-05-26 09:58:00
返回